结果:找到"立创EDA 专业版 功能建议",相关内容1000条
  • 立创EDA专业版功能建议,比较实用。
  • 首先对于立创EDA专业版来说功能已经很强大了。能满足99.9%的用户,但还是有一点不足,让我很不爽。下面我就说说,其实也很简单,就是你设计一个产品的PCB,但是这个产品的PCB是由两块PCB甚者三块PCB组装而成,这个时候查看3D模式下就只能查看其中一块的3D视图,不能对整个产品做很好的展示,以便于更清晰的看到组装后有没有互相干扰的器件外形可以及时更改器件选型、或者调整器件方向AND位置。还有就是pcb在查看3D模式下无法修改显示模型的板材厚度,也是个缺点,在画外壳的时候不是使用1.6mm的板材的话设计外壳时候需要时刻考录到板材的厚度。这点不太人性化。希望能可以调整3D模式下板材的厚度。说了...
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: EDA 发帖人:samer 发帖时间:2023-12-18 08:55:00
  • 立创EDA专业版的使用建议
  • 本人原来一直用着AD,现转投立创EDA。废话不多说,直接引出话题。原立创EDA标准板卡,布线不是很顺,现改专业版了,专业板新出,有一个很大的不足,我强烈建议改进升级一下。专业版屏下方的那些个符号,封装很鸡肋,能看,能改,但是就是不能放置,还占用屏幕空间。能隐藏,但关键是不能放置。几百个元件找出来改好了,不能放置。在“封装管理器”中可以看,能绑定,能放,但就是不能改封装,我真的是很火这一点,我还得关了此界面。另外找上述中的“屏下方的框”改元件。改好不能放置。保存后再去找“封装管理器”去绑定。》》》》》》》希望改进的地方,在“封装管理器”那里可以点进去,可以修改,更新元件,这不是很好吗?主界面屏...
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: EDA 发帖人:为人民服务 发帖时间:2022-05-04 00:38:00
  • PCB设计颜色建议
  • PCB设计时,能否像AD一样板子内和板子外颜色不一样。都是相同颜色画久了,眼睛感觉特别酸
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA 发帖人:lhdjp 发帖时间:2022-03-01 16:14:00
  • 谈谈专业版立创EDA改进建议
  • 使用专业版EDA画原理图时,很多条信号线网络标签类似,为了少打几个字母,采用复制修改的方式,结果弹出以上错误,每粘贴一次都弹出一次窗口,好烦哦。另外复制网络标签无法放置在空白地方也好不方便,建议修改一下。另外不能同时打开两个工程,两个工程之间的原理图和PCB不能相互复制内容,我就想问问这样设计不觉得不方便吗?意图何在?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: EDA,改进 发帖人:德力控自动化科技 发帖时间:2022-01-27 09:27:00
  • 边框设置
  • 1.有没有考虑自动生成边框应该从起始点向第一象限延伸(右上),现在是向第四象限(右下),感觉右上比较合理2.边框生成应该再加一个从起始点为中心点自动生成,这样对一些以中心原件为核心的设计应该友好一点
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:丨辉丶丨 发帖时间:2021-12-10 18:31:00
  • 立创EDA建议
  • 建议在数字输入框内加入类似建模软件的自动计算功能如:输入“10+2”自动得出”12“这样会方便很多
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA 发帖人:丨辉丶丨 发帖时间:2021-11-20 10:53:00
  • 立创EDA专业版若干问题
  • 使用了较长时间立创EDA标准版,我从一个小电子知识小白开始,第一个也是唯一一个接触的layout工具就是立创EDA,从画一些简单的连接板,到设计一些复杂的(器件1000+)工控主板.是立创EDA提供了这个简易但不简单的工具,得以让我一个门外汉也可以创作专业的电子设备,在此充分肯定立创EDA,C充分感谢立创的研发同志们,你们辛苦了..最近画一些复杂的电路,标准版已经卡的心理崩溃了,例如下图只有400+元器件的图,随便拖动一个器件都得响应好久,丝毫没有得心应手的体验.因此最近开始了解专业版.关于专业版使用了两天,从流畅度体验来说,完全碾压标准版,没有丝毫的卡顿现象.于是,按照稳当尝试把标准版的工...
  • 所属专栏: 使用教程 标签: EDA EDA 发帖人:创客小新 发帖时间:2021-11-15 16:18:00
  • 对于立创EDA的建议
  • 1.建议恢复开源工程保存,因为开源是要经过无数次更改和给大家交流学习的,不能更改和保存怎么叫开源2.如果恢复开源工程保存和修改的话,版权是个问题,建议加强发布审核力度,但不要禁止保存和修改3.自动布线技术算法不太完美,我近期使用总会有一点线失败
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: EDA 发帖人:一个人的回忆 发帖时间:2020-05-18 00:34:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: